结果:找到"半导体 集成电路",相关内容1000条
  • 搭配君正主控芯片测评:创想三维物有所值,让你玩3D打印,而不是玩3D打印机
  • 作者|谭文杰来源|3D打印资源库(ID:www-3dzyk-cn)如果你在一年前开始接触3D打印,并且拥有一台入门级的3D打印机。那么,我相信很大一部分时间你是在给机器打“补丁”,让它真正能为你所用。而这台机器很可能是来自创想三维,不出意外就是其Ender系列的某一款。然而,现在情况有所不同,你有机会真正享受3D打印的乐趣,而不再是被3D打印机“玩”。2023年4月,创想三维正式推出了新一代旗舰高速3D打印机K1及K1Max,以巩固其在消费级3D打印市场的领导地位。我们此前已经对K1进行过测试,然而由于热端和挤出机的设计不佳,它未能达到预期的效果。现在,全新升级的K1Max在这些硬件方面进行...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 君正,君正,X1600,君正芯片官网,北京君正 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-12-08 18:02:00
  • 重磅新品|H6602实地架构,外围简洁,纹波小,动态负载好,支持12V,24V,30V,48V,6...
  • 为了满足日益增长的电源管理需求,惠海半导体特别推出了一款实地架构电源管理芯片H6602,能够解决静态电流大、外围复杂、纹波大、输出电压不稳、动态负载差等痛点。H6602是一款内置MOSFET实地架构的降压恒压芯片。在宽电压输入范围内,其持续输出电流可达到0.65A,具有良好的负载和线性调整率。电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。故障保护包括逐周期限流保护和过温保护等。其他优点:静态电流小,外围简洁,纹波小,输出电压稳定,动态负载好。H6602产品特点0.1uA关断模式380KHz固定频率过温关断保护逐周期过流保护0.65A持续输出电流内置MOS耐压高达100V4.5V至80V宽...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: IC 发帖人:Sandyliu 发帖时间:2023-09-04 16:25:00
  • 全球半导体产业链和我国脱钩,有那么可怕么?-金航标电子-宋仕强
  • 近段时间半导体集成电路IC这些词特别火。一方面是被美国卡脖子,美国制裁华为中兴最关键性的手段是集成电路;另一方面我国的新支柱产业和科技旗帜新能源汽车也缺芯片,几家大厂还因此停产了。在这样的背景下,如果以美国为首的全球半导体产业链和我国脱钩,有那么可怕么?接下来我们应该怎么应对?美国人要脱钩的目的,是让我们在技术上持续受制欧美,在供应链上仰人鼻息,在国运上永远被美国压制,一直干苦活累活脏活甚至臭活。但是我金航标老宋就一直认为没那么可怕,美国这后坐力极大的“七伤拳”式打法,对善于闪转腾挪精通太极功的中国没多大的事。金航标老宋就从历史沿革和产业分工这两个方面先说说。按产业发展划分,到目前为止人类社...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2021-04-08 10:54:00
  • 可用太阳能供电5伏特低压差电压调制集成电路CN2628
  • 张家港瑞晶半导体有限公司位于苏州张家港,成立于2019年,公司主要从事半导体集成电路、计算机软硬件、电子产品、仪器仪表等相关产品的研发、制作、销售,目前为上海如韵电子华东地区总代理,主要销售产品有复位、电压检测、电池充电与管理、LED驱动、DCDC、LDO、场效应晶体管、放大器等,所有产品均由国内外的晶圆代工厂、封装厂和测试公司完成。公司鼎承:“以人为本、质量、诚信至上、合作共赢”的经营理念,以的设备,的技术和科学的管理向用户提供优质的产品、竭诚的服务。如有需要请联系:赵先生概述:CN2628是一款可用太阳能供电的低噪声线性电压调制集成电路,采用固定5.0V输出电压,大输出达1安培,在5.5...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 太阳能供 压调制 发帖人:瑞晶半导体 发帖时间:2020-12-16 15:34:00
  • 具有太阳能电池最大功率点跟踪功能的4A单节磷酸铁锂电池充电管理集成电路CN3801
  • 张家港瑞晶半导体有限公司位于苏州张家港,成立于2019年,公司主要从事半导体集成电路、计算机软硬件、电子产品、仪器仪表等相关产品的研发、制作、销售,目前为上海如韵电子华东地区总代理,主要销售产品有复位、电压检测、电池充电与管理、LED驱动、DCDC、LDO、场效应晶体管、放大器等,所有产品均由国内外的晶圆代工厂、封装厂和测试公司完成。如有需要请联系:赵先生概述:CN3801是一款可使用太阳能板供电的PWM降压模式单节磷酸铁锂电池充电管理集成电路,独立对单节磷酸铁锂电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。CN3801具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常适合磷酸铁锂电池充电...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 锂池,充管理, 发帖人:瑞晶半导体 发帖时间:2020-12-11 16:13:00
  • ​高亮度发光二极管(LED)驱动集成电路CN5710
  • 概述:CN5710是一款电流调制集成电路,恒定输出电流可达1A,可以用来驱动包括白色发光二极管在内的各类发光二极管。CN5710的LED端电流通过一个外部的电阻设置,电流范围为30mA到1A。芯片内部集成有功率晶体管,大大减少了外部元器件的数目。其它功能包括芯片温度调制,芯片使能输入端等。CN5710具有外围元器件少,使用方便,可实现多种模式调光,效率高等优点,非常适合便携式产品的应用。CN5710采用5管脚SOT89封装。特点:工作电压范围:2.8V到6V芯片内部集成有功率晶体管低压差:0.25V@800mALED管脚输出电流可达1A输出电流精度:±5%芯片温度调制功能过流保...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 驱动 发光二极管 发帖人:瑞晶半导体 发帖时间:2020-12-09 15:40:00
  • 低功耗高精度电压检测集成电路CN61C
  • 概述CN61C系列电路是采用CMOS工艺开发的高精度、低功耗电压检测集成电路。本系列电路不需要外围元器件,从而提高了系统的可靠性,降低了系统的成本。CN61C系列电路在被检测的电源电压低于检测阈值时,RES管脚输出低电平;当电源电压大于检测阈值加上迟滞时,RES管脚输出高电平。本系列电路提供CMOS输出或漏极开路输出两种形式。CN61C系列电路采用3管脚的SOT23封装。特点检测阈值精度:±2%低功耗:4uA(VCC=3.7V)工作电压范围:1.15V到5.5VRES管脚在电源电压低至1.15V时仍能维持可靠输出两种输出形式:CMOS输出和漏极开路输出对短时间的电源突降有过滤功能...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 压检测 发帖人:瑞晶半导体 发帖时间:2020-12-09 12:30:00
  • 意法半导体STM32单片机特性
  • MCU经过多年发展,性能也得到了很大的提升。因为MCU必须顺序执行程序,所以适于做控制,较多地应用于工业。由ST厂商推出的STM32系列单片机,行业的朋友都知道,这是一款性价比超高的系列单片机,应该没有之一,功能及其强大。其基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARMCortex-M内核,同时具有一流的外设:1μs的双12位ADC,4兆位/秒的UART,18兆位/秒的SPI等等,在功耗和集成度方面也有不俗的表现,由于其简单的结构和易用的工具再配合其强大的功能在行业中赫赫有名,意法半导体MCU代理商介绍其强大的功能主要表现在哪些方面。特性:1.内核:ARM32位Cortex-...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 意法,STM32,意法MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-01 13:57:00
  • 集成电路无功能角怎么处理?
  • 请教一下,,原理图设计网络检查总不过,集成电路的空引脚总显示错误,PCB中空引脚不标网络编号可以,原理图中怎么处理呢?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:小试牛刀 发帖时间:2019-08-02 10:02:00
  • 立创商城牵手聚洵,支持国产半导体厂商突围
  • 近两年,元器件的缺货涨价潮始终不断。前段时间,美国宣布对包括半导体产品在内的约340亿美元的中国进口商品加征25%关税,覆盖从中国进口美国的测试、检测设备以及备件等半导体产品,对国内半导体市场可谓雪上加霜。紧接着,第二轮关税打击接踵而来,美国贸易代表署办公室(USTR)于8月8日再次宣布对来自中国的160亿美元进口产品征收25%的关税,其中包括代表半导体产业核心的29条关税细目,如用于制造的机器和零部件、晶圆、平板显示器、面罩和芯片等。这一轮关税加征将于8月23日生效。中美贸易战的打响,将不可避免地直接打击国内半导体行业。目前我国半导体产业正处于以物联网、人工智能、5G等行业崛起的过程中,市...
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 聚洵 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-08-20 14:16:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: